This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:可用于捕获和编码图像并将其存储在闪存中吗?

Guru**** 2768925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626149/tm4c1290ncpdt-can-be-used-to-capture-and-encode-an-image-and-store-in-flash

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好、

模拟 FAE 问我的 MCU 问题并不多、但我有一位客户正在尝试设计一个连接到 CMOS 图像传感器的小型摄像机(不需要非常高的分辨率)、拍一张照片、 将该图像数据编码为某种易于存储的数据类型、将其保存到闪存(内部或外部)、并在稍后由另一个系统发出请求时通过任何可用的通信外设发送该图像。  

任何 Tiva 器件都能实现这一点吗? 你们知道 TI 是否有其他 MCU 或处理器可以吗? 他们过去使用过达芬奇技术、但在这种容量中使用不足、现在对于他们尝试设计的小型摄像头模块来说、它太大了。  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    TM4C 没有内置的本机摄像头接口。 以下是使用 TM4C129的摄像头参考 TI 设计示例的链接。 查看更多信息/详细信息、了解其是否符合客户的性能要求。 它利用具有逻辑门的内置 MCU EPI 接口进行协议转换、从而与摄像机连接。

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129CAMERA
    www.ti.com/.../tiduc98a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、看起来很棒。 这尤其包括:

    德州仪器的 TM4C129x 系列 MCU 具有集成以太网 PHY 和 MAC

    加密模块以及大量用于控制和传感器的串行和并行接口

    数据采集。 集成摄像头需要专用摄像头接口或外部摄像头接口

    现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件等可编程逻辑器件

    (CPLD)将 MCU 连接到摄像头。 此设计使用具有逻辑门的 EPI 外设

    无需外部 FPGA 或 CPLD 即可实现协议转换。 使用具有逻辑门的 EPI

    降低了将摄像头连接到 TM4C129x 器件系列的复杂性、同时提供

    集成 PHY 的优势、允许为大量视频监控应用进行网络连接。

     


    现在、我注意到这个设计有一些不必要的东西、例如:

    • LCD 支持
    • 以太网支持
    • 大多数外设

    我需要此应用的绝对最小版本、听起来 EPI 确实是此应用最重要的事情。 后续问题:

    1. 我认为我们需要将周期性静态图像数据存储在外部闪存中。 是否使用 EPI 通过该外设与摄像机连接、从而无法与外部闪存进行通信?
    2. 在较小的封装中是否有不具有可执行相同功能的以太网或 LCD 控制器的器件?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

     您可以访问 TI.com 查看 TM4c 产品页面、并浏览所需功能的筛选器。 下面是 EPI (外部外设接口)提供的部件的另一个快照。 您可以将图像存储到外部串行闪存中、而不会与 EPI 发生冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能回答 以下问题:

    我认为我们需要将周期性静态图像数据存储在外部闪存中。 是否使用 EPI 通过该外设与摄像机连接、从而无法与外部闪存进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我稍后编辑了我的回复、指出如果使用外部串行闪存、应该没有问题。 您可能没有看到它。 请再次检查我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    研究具有"内置本机摄像头硬件支持"的 MCU 是否更有意义-获取其摄像头规格-以及(然后)确定(性能大幅降低)此处的"按摩/尝试"是否符合客户(显然未指定)的目标?

    从"四腿粪便"中取出(腿部)(超出设计人员的意图)可能无法(始终)证明是可接受的...