This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:一些规格问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625907/tm4c1294ncpdt-some-specification-questions

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我们正在为一些物联网项目启动一些项目。

现在、我们将重点介绍 TM4C1294NCPDT、基于它、我们有一些问题需要明确:

1>最大 UART 速度是多少? 如果我的系统时钟是120MHz 的最大速度

2>“跟踪”功能是什么?

  

3>如果 PCBA 要设计2组 TM4C1294NCPDT、并使用以太网接口在这两组 TM4C1294NCPDT 之间进行连接、如何进行连接? EN0RXIN 至 EN0RXIN,EN0RXIP 至 EN0RXIP... 等等?

4>如果使用内部以太网 PHY 并以100Mbps 的速度运行、最大传输范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    [报价用户="Erik lee2">1>最大 UART 速度是多少? 如果我的系统时钟的最大速度为120MHz[/quot]

    数据表显示了 BRD = BRDI + BRDF = UARTSysClk /(ClkDiv *波特率)计算结果、以了解 UART 波特率除数使用的值。 您可以使用 API UARTConfigSetExpClk 来配置 UART 波特率。  但是、最大 UART 速度取决于计算机上的 RS232接口或您使用的收发器。 通常我在115200处看不到任何问题。  

    [引用 user="Erik lee2">2>什么是"Trace"函数?

    TRD0-3和 TRCLK 为 TM4C129x 器件上的 ETM 跟踪提供。 如需更多信息、请参阅 ARM CSDK。  

    [引用 user="Erik lee2">3>如果 PCBA 要设计2组 TM4C1294NCPDT、并使用以太网接口在两者之间进行连接、如何进行连接? EN0RXIN 至 EN0RXIN,EN0RXIP 至 EN0RXIP... 那么、在和上?[/报价]

    EN0RXIN/P 用于连接变压器。 请参阅系统设计指南。  您不能仅在两个 MCU 之间直接连接它们。  

    [报价 USER="Erik lee2"] 4>如果使用内部以太网 PHY 并以100Mbps 的速度运行,最大传输范围是多少?[/报价]

    您是否询问最大传输距离(如距离)? 这取决于您的电缆(即5类、5e 类或6类)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Charles Tsaaa"]...runing 速度为100Mbps,最大传输范围是多少?

    海报(和读者)必须注意、"以太网速度和传输距离"具有"反比关系"。   因此、"更常见"是"将变速器速度调整到(远不那么灵活)变速器距离。"   (这似乎是"海报方法的相反"。)

    在很大程度上取决于互连和/或(其他) MCU 需求的质量以及"噪声源!"的存在/活动   (任一端)