This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules F021闪存 API 的 MD5和 SHA1校验和

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626096/tms570lc4357-md5-and-sha1-checksums-of-the-hercules-f021-flash-api

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们提供 Hercules F021闪存 API 软件包(spnc033.zip)中各种文件的 MD5和 SHA1校验和。 我客户的问题是 spnc033.zip 文件本身是否可能在存储在 TI 网站上时遭到黑客攻击。 您能否向我提供存储在内部存储库中的原始 spnc033.zip 文件本身的 MD5和 SHA1校验和? 这将让我们验证此文件的完整性、如 TI.com 上所示。 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我们的内部存储库(版本2.01.01):

    MD5:98AD6E33B32916320E30273A7ED97724
    SHA1:C6F08D2B341F258199C88E332182E9F8E4A98D4D

    我还下载了公开可用的文件并验证了它具有相同的校验和。