This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:spiInit()函数与实际 SPI 事务之间的延迟

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626109/tms570ls0432-delay-between-spiinit-function-and-actual-spi-transaction

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我是用于测试软件的 TMS570LS0432 LaunchPad。 微控制器的 SPI2端口被配置为与外部 SPI 从器件通信的主器件。 我想知道 spiInit()函数与启动 SPI 事务之间是否存在任何时间限制。 我正在使用 spiTransmitAndReceiveData()函数与 SPI 从器件通信。  

谢谢、此致、

Sreekanth Challa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在调用 spiInit()后立即调用 spiTransmitAndReceiveData()。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Crosby:

    感谢您的参与。

    此致、
    Sreekanth Challa