This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM46HDK:对于 ADC1和 ADC2、我们如何检测不会影响两者的特定故障

Guru**** 2909500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626082/ccs-tmdxrm46hdk-for-adc1-and-adc2-how-do-we-detect-specific-faults-that-would-not-impact-both

器件型号:TMDXRM46HDK

工具/软件:Code Composer Studio

我能够找到针对开路和短路点的故障检测。  ADC1和 ADC2上都会出现类似的故障(共享点时)。

我们如何检测使我们能够选择一个值源而不是另一个值源(ADC1与 ADC2)的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当两个 ADC 转换的值不一致时、您可以首先验证这两个值是否都在预期范围内。 如果您没有预期的范围限制、或者如果两个值都在预期范围内、则在两个转换器上运行 ADC 诊断程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 RM44手册、可能需要执行一些测试来发现特定故障。  在配置中读取并发现 ADC1或 ADC2不再具有匹配配置将是可能的情况。  如果有人可以从下面的选项中考虑其他有价值的测试结果、请告诉我。  

     

    以下测试可用作此模块的诊断(在上提供诊断覆盖)

    特定功能):

    JTAG 端口的硬件禁用

    引导时间输入自检

    引导时间 MibADC 校准

    定期 MibADC 校准

    MibADC 信息冗余技术

    MibADC SRAM 数据奇偶校验

    MibADC SRAM 的引导时间 PBIST 检查

    MibADC SRAM 的定期 PBIST 检查

    MibADC SRAM 阵列中的位复用

    MibADC SRAM 内容的定期硬件 CRC 检查

    静态配置寄存器的定期软件回读

    已写入配置的软件回读

    在 GIO 模式下使用 I/O 检查的功能的引导时间软件测试

    在 GIO 模式下使用 I/O 检查的功能的定期软件测试

    信息冗余技术(在 GIO 模式下)

    以下测试可应用于此模块上的诊断测试、并可用于满足

    ISO26262的潜在故障指标要求(与初级诊断上的其他诊断结合使用)

    功能):

    奇偶校验逻辑的软件测试

    奇偶校验位存储器的 PBIST 测试

    硬件 CRC 的软件测试

    CRC 自动覆盖

    PBIST 的软件测试

    PBIST 自动覆盖

    内部安全装置

    外部安全装置

    CPU 锁步比较

    闪存数据 ECC

    RAM 数据 ECC