This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:SPI NO CS 引脚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625840/ccs-rm48l952-spi-no-cs-pin

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在尝试从 RM48向 uSD 卡发送数据。 我知道与 SPI 通信时需要通过硬件连接 CS 引脚。 但是、我只能访问 SIMO、SOMI 和 CLK 引脚。 我想知道是否可以将另一个引脚(例如 SPI 端口的 ENA 引脚或随机 GPIO 引脚)用作一个充当的 CS 引脚。 如果是、最好的方法是什么? 我觉得我应该能够简单地向 uSD CS 引脚发送一个相对高电平或低电平的信号、但我不确定、因为我对所有这些都没有经验。

侧注:我正在尝试通过 HALCoGen v4.07进行所需的大多数配置、并且我正在 CCSv7.3中工作。

到目前为止、我已经成功使 FreeRTOS 闪烁示例正常工作、并且 MibSPI + DMA 示例正常工作(使用内部回送选项)。 请提供有关这一专题的任何资料/协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用任何可用作数字 I/O 的引脚来代替 SPI CS 引脚。 但是、RM48L952上的每个 SPI 或 MibSPI 至少有一个 CS 引脚。 使用 SPI CS 引脚将减少切换数字 I/O 以执行 CS 功能的软件开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 我将研究如何使用数字 I/O 引脚来代替 CS、从而使 SPI 正常工作。