This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:AD 转换器中的值错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625220/tms570lc4357-wrong-values-from-ad-converter

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

e2e.ti.com/.../8156.screenshot.zip

尊敬的 TI 社区:

 我不是很熟悉、请提出一个问题。

我想捕获来自四个麦克风的数据、每个麦克风连接到一个放大器、放大器的每个输出连接到 AD 转换器中的一个通道。 在 HALCoGen 中、I 为 ADC 1组1的12位配置了引脚0 - 7 - 19 - 20。

我没有配置 Vccad、Vsad、Vrefhi 和 Vrefeo。 我已将微控制器“TMS570LC4357ZWTQQ1”的接地端与电路的接地端相连。

 微控制器通过 USB 电缆与我的笔记本电脑连接、我通过 SCI 读取数据。

 我的问题是、我得到的 AD 转换器值错误。 没有声音、显示的值较高。 请参阅屏幕截图

 您能检查我的代码是否正确吗?

或者我还有什么东西可以连接到微控制器? 例如电压接地等

 感谢您的回答。

 此致

 Jo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用示波器测量了 ADC 输入端的电压? 首先确定输入端是否具有适当的电压(0V 至3.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是重复的帖子。 该线程在以下帖子中继续:
    e2e.ti.com/.../2304676
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    这就是问题所在。 我在两个文档“技术参考手册”和“基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核数据表(修订版 C)的 TMS570LC4357 HerculesTm微控制器”中都进行了介绍,但没有找到哪些引脚输入适用于 Vccad、Vsad、Vrefhi 和 Vrefow。

    此致
    Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我再次测试了它、现在我确定我的代码正确、ADC 的电源电压为3.3V
    如何将 ADC 的电源电压提高到5V
    此致
    Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意这一点、但除此之外、您必须确保您的手提设备参考电压与 ADC 模块的匹配。Fox 示例、我们的 REFHI = 5V、REFLO = 0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 形式的 ADC,我只计算了它而没有测量,现在我的问题是如何将 Vrefhi 设置为5V,因为 Vrefhi 现在是3.3V。
    我使用微控制器 TMS570LC4357
    此致
    Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用自己的硬件、TI Launchpad 或 TI 开发套件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件。

    此致
    Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TMS570LC43x Launchpad 上、要将 ADC 从3.3V 更改为5V、请将电阻器从 R3移至 R4。 它们位于 LED3的右下角。 LaunchPad 原理图如下所示: processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43_RM57L_SCHEMATICS.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我找到了它们,但我不理解,将电阻器从 R3移到 R4意味着什么?
    谢谢、此致、

    Jo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看原理图的第4页、您将在 R4旁边看到字母 DNP。 这意味着"不填充"。 通过查看电路板、您将在 R3的位置看到一个小的零欧姆电阻器、但会看到 R4的位置为空。 再次查看原理图、注意 R3将 VCCAD 连接到3.3V。 如果移除 R3、将点留空、并在 R4位置放置一个零欧姆电阻器、则 VCCAD 将连接到5V。 这些是非常小的电阻器。 如果您没有小型表面贴装组件方面的经验、则应寻找具有正确工具和经验的人员来移动电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、它现在起作用了。

    此致、
    Jo