This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:TMS570 Launchpad 控制反馈

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625841/ccs-tms570ls0432-tms570-launchpad-control-feedback

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开发降压/升压转换器、并希望使用 TMS570LS0432进行控制。 问题是我不知道如何实现控制反馈、因为该微控制器没有比较器、也没有 DAC、并且在我已经设计和制造的 PCB 上没有外部比较器或 DAC。 只有功率级、霍尔传感器和分压器用于输出和输入测量。 是否有人可以提供一些技巧或阅读材料、以帮助我解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑使用 ADC 读取电压、并使用具有 RC 滤波器的 N2HET 的 PWM 以及对 DAC 的附加 ADC 通道的反馈。