This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过 SPI 进行数据采集

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625923/tms570lc4357-data-capture-via-spi

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、团队、

请告诉我一个问题。

我拥有微控制器 TMS570LC4357 (Launchpad 开发套件)。 我想捕获四个麦克风的数据、每个麦克风连接到一个放大器、放大器的每个输出连接到 AD 转换器中的一个通道。

是否可以 使用内部 SPI 将数据从内部 ADC 发送到 CCS 中的终端?

 如果是、我需要使用什么、MIBSPI 或仅 SPI 连接?

 我必须在 HALCoGen 中配置什么?

 我只需使用 USB 电缆直接连接微控制器。 够了吗?

 您有代码示例吗?

问题是我想从 AD 转换器中读取数据、但使用 SCI 时速度较慢、还是可以使用以太网发送数据? 有可能吗?

请提供任何帮助

 此致

 Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、只有 SCI、而不是 SPI、使用 USB 电缆通过虚拟 COM 端口连接到 PC。