This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要确认所选控制器以太网 PHY 的隔离变压器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625502/want-to-confirm-a-isolation-transformer-for-selected-controller-ethernet-phy

主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

大家好、我已经选择 TM4C129ENCPDT 作为我的电池电网项目的主器件。 由于我想为以太网连接选择合适的隔离变压器、因此我为此选择了 HX1198MFNL 隔离变压器、这适合该控制器。 如果不是、请向我推荐一些其他产品、同时告诉我在选择此产品时应该遵循的所有内容。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当遇到此类挑战时、您的设计"建模"是在他人(早期)成功努力的基础上进行的、这是非常有意义的。

    在您的案例中-您是否查看过该供应商提供您所需功能的"评估板和/或 Launchpad "?   通常、此类电路板将包含"BOM"(物料清单)、其中列出了所选的组件。   然后、您可以记下"感兴趣的器件"、然后获取这些器件的数据表、注意关键特性/功能/规格。   

    "使用该供应商使用的确切器件"是否有用?   (通常情况下、供应商会对为其"销售辅助工具"选择的器件给予"良好的考虑"。   尤其是针对销售辅助工具。)

    适用性可能取决于"您的"所需性能水平、电压/电流要求、物理尺寸、组装简便性和价格/可用性。   "新用户"在准备就绪时获得此类信息是不寻常的。   遵循供应商选择的"领导"在这种情况下会(再次)变得"很有意义"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢