This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:用于 TMS570的非板载 GANG 编程器

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624667/tms570ls1227-off-board-gang-programmer-for-tms570

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我们目前正在研究用于在 TMS570LS1227器件安装到电路板之前对其进行编程的解决方案。Dataman 似乎不支持 TMS570、我找不到其他供应商也不支持。

您是否了解支持 TMS570的任何 Gang 编程器? 我们可能希望从手动解决方案开始、然后转到自动设置。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有提到是 QFP 还是 BGA。 BPM Microsystems 支持对 BGA 器件进行编程(搜索 TMS5701227、不带'LS')。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回复。 遗憾的是、我们使用的是 QFP144封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会尝试 Algocraft。 他们将 TMS570LS1227列为"之前写入"编程器上支持的软件包、但他们没有确定支持哪些软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob。 看起来他们有一个英国分销商。 当我发现问题时、我将更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了确认 Algocraft 确实可以对 QFP144 TMS570封装进行编程。 我已与英国经销商联系(英国测试维修检查有限公司 http://www.triuktest.co.uk/)。

    感谢你的帮助。