This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:引导加载程序架构

Guru**** 2611015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625742/ccs-tms570ls0714-bootloader-architecture

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我开始使用此 MCU 来实现能够更新 TMS570固件的系统。 我对这一特性有很多疑问:

在我的项目中、将使用其他 MCU 上载新固件、我的问题是:是否可以使用 MCU 的唯一 UART 端口上载新固件、或者是否需要其他信号来执行此操作?

是否有此实现的指南?我阅读了有关引导加载程序和超级终端接口的文档、但我无法理解在 MCU 中实现的协议、该协议用于通过 UART 端口对代码进行编程和传输。

此致

胡安·卡洛斯