This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:使用 GPIO 作为 MIBSPI 的片选

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625722/rm48l952-using-gpio-as-chip-select-for-mibspi

器件型号:RM48L952

您好!

我们正在尝试使用已经准备好的电路板来进行原型设计。 我正在尝试使用 MIBSPI1、但我们没有任何 MIBSPI 芯片选择可供选择、因此我们将与多个 SPI 器件进行通信。 是否可以使用 GPIO 作为芯片选择?  

我想我可以将 RM48设置为主器件、使用 GPIO 转到从器件的 CS 引脚、然后在 GPIO 上触发传输组。 我是否遗漏了可能出错的东西?

谢谢!
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该起作用。 只需检查以确保芯片选择和时钟之间没有任何从器件有任何关键时间要求。 大多数不是。