This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM46HDK:设法利用 RM4x 中的容错 ADC

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625643/ccs-tmdxrm46hdk-seeking-to-utilize-the-fault-tolerance-adc-in-rm4x

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 RM46上实现容错 ADC。  是否有可用的指南或示例。  我正在使用 RM46 HDK、因此如果 HDK 存在差异、最好了解这些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDK 没有区别、也没有特殊的指导原则。 两个转换器共用16个 ADC 通道。 同时触发两个转换器对同一个源进行采样并比较结果。 请记住要考虑多路复用器和采样电容的两倍。 以下是有关触发 ADC 的应用手册:
    www.ti.com/.../spna227.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到您说的是什么。 ADC_IN (8:23)可在 ADC1和 ADC2之间共享。 如果只使用[EVENT]作为触发器而不是特定的触发器、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据[事件]、您是否意味着在事件组中有通道并使用 AD1EVT 和 AD2EVT 引脚来触发该组? 可以了。 如果信号变化缓慢、那么让两个 ADC 同时采样并不重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实可以做到这一点、其中 ADC1和 ADC2正在读取引脚0-15。 换用电源听起来就像一种容错功能。 如果发现 ADC1或 ADC2中存在故障、我们可以利用工作部件。

    我看到自检结果可用于评估 ADC 运行情况。  如果您有其他资源来验证 ADC1和 ADC1、请告诉我。

    根据手动 RM44、似乎说 ADC_IN (8:23)是共享的。  HalCoGen 显示 RM46共用 ADC_IN (0:15)。  是这样吗?  
     
     我 将其标记为已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC1[23:8]与 ADC2[15:0]共用。 端子功能表显示了通道的共享方式。