This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TCP 原始数据发送

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625645/tm4c1294ncpdt-tcp-raw-data-sending

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我使用了 TI 示例 enet_uIP,我已将 webserver(HTTP)修改 为 TCP/IP 传输,它一次发送一个帧非常好,

但是、我们的应用程序具有14KB 的原始数据、所有14KB 的数据 必须在一次查询(从客户端 PC)(i.e、14帧、1460bytes/帧)时发送(server-tm4c1294)、这在 enet_uIP 示例中是完全不可能的、

请、是否有人尝试过相同的问题?

如果您知道,请共享任何用于 TCP/IP 原始数据传输的链接。 (示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh 您好!

    我们没有尝试过任何此类类型的产品、支持超出了我们的能力范围(我们是器件专家、而不是 TCP/IP 专家!)。

    我曾提到您应该在上一篇帖子中搜索 E2E 以查找其他主题... 以下是一些可能对您有所帮助的结果。

    e2e.ti.com/.../530517 (我认为此帖子也来自您)
    e2e.ti.com/.../2206959
    e2e.ti.com/.../1808036 (有关 TI-RTOS 论坛的详细讨论)

    由于您的查询具有特定于应用的性质、并且我们不具备在典型用例之外操作 TCP/IP 堆栈的深入知识、因此我们可以提供这些功能。