This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:Tms570ls0432定制板不工作

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625356/ccs-tms570ls0432-tms570ls0432-custom-board-is-not-working

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们已经使用 tms570ls0432 IC 设计了电路板,并从 launchpad 原理图中获得了大部分参考。 但我们错过了任何时钟源微控制器(晶体振荡器)的核心。

现在它不起作用。 但每个微控制器 都有内部振荡器。

我从 HALcogen 软件中更改了所有模块的时钟源,但它仍然无法正常工作。

我还能做些什么来使它正常工作...

谢谢、此致、

Indrajit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS570器件未设计为脱离内部振荡器运行。 内部振荡器旨在允许 TMS570在发生振荡器故障时将自身置于安全状态。 PLL 不会脱离内部振荡器。 也就是说、当晶体丢失时、该器件将执行从内部振荡器运行的代码。 您能不能描述一下"不工作"的含义。 您是否能够连接 CCS? 如果没有、请查看 nRST 引脚。 您看到它在切换吗? 如果是、请检查是否设置了"振荡器故障时复位"(PLLCTL1位23)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我们尝试对控制器进行编程,但在将程序上载到控制器时,显示为启用访问设备寄存器。 因此我们无法转储简单的闪烁 LED 程序如何更改"振荡器故障复位"设置(PLLCTL1位23)。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以连接 CCS 吗? 如果您使用 HALCoGen、它位于 PLL 选项卡上。 默认情况下、振荡器故障时的复位不启用。