This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C129的 CMSIS DSP 库

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625600/ek-tm4c1294xl-cmsis-dsp-library-for-tm4c129

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

我正在尝试将 CMSIS DSP 库与 TM4C1294XL Launchpad 结合使用。 我正在使用 ARM_fir F32函数实现库的低通滤波器。  

在针对库的 FIR 示例中、它被写入

*请注意、滤波器是对称的(线性相位 FIR 滤波器的属性)
*对称点是样本14。 因此、滤波器的延迟为
所有频率下均为* 14个样本。

这意味着滤波器的输出延迟为(N-1)个样本、即(NUM_TAPs -1)/2

现在、该属性不提供 可进一步绘制的实时连续滤波器输出信号。

如何消除输出信号中的此延迟?

请建议解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计一个电路来对未来的波形进行采样。 或者更简单、不要使用对称 FIR。

    包含对滤波器的合理讨论的通用 DSP 指南。

    www.analogue.com/.../scientist_engineers_guide.html

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***类似***

    对于您的"深思熟虑的标签"(它也保证"类似")-"成为技术熟练的技术调查员"这一条款可能值得考虑。   

    关于"标签"条目-不是供应商:"强制、包含 MCU ID "-通常是一个"考虑不当"的限制!   Robert 在这里的建议是、"肯定不会与任何单一供应商 MCU"-因此将帖子的标签强制发送给 MCU_X (可能)会阻止雇佣"不同供应商提供的 MCU"的人员发现这种有价值的帖子!   是否注意到了这一事实-甚至考虑到了这一点?   (似乎与最不幸、最令人不安的:"禁止类似"类似-通过年级-学校逻辑证明是合理的!    (一所低年级的学校——在那!)

    最恰当的做法是:"基础广泛的调查"提供:

    • 添加了详细信息
    • 竞争观点
    • 方法的限制(可能的"其他"方法建议) [由您说明-在此处-"请勿使用对称 FIR!"]

    海报"已经"付出了很大的努力-但"扩大他的调查基础"(远远超出了这个 MCU 论坛)将证明他的最佳"成功路线图!"  (R.A.可能(始终)不在"贝克与呼叫!")