This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS2135:适用于 macOS Sierra 的 HALCoGen 和 Hercules F021FLASHAPI?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: F021FLASHAPI, HALCOGEN, TMS570LS2135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625686/ccs-tms570ls2135-halcogen-and-hercules-f021flashapi-for-macos-sierra

器件型号:TMS570LS2135
主题中讨论的其他器件:HALCOGENHercules F021FLASHAPI

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在 MacOS Sierra (10.12.6)上安装了 CSS 7.2.0、我想在 TMS570LS2135上构建一个应用、我的问题是如何在 Mac 上安装 HalCoGen 和 Hercules F021FLASHAPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持在 macOS 上运行 HALCoGen、但您可能会发现此用户文章很有趣:
    richarthurs.com/.../
    如果您在 PC 上安装 F021闪存 API、则所安装的文件可以复制到 Mac 中。