This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:CCS7.2/TMS5701227:项目运行时出现错误-241

Guru**** 2529750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624928/ccs-tms570ls1227-ccs7-2-tms5701227-the-project-run-with-error--241

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

您好,   我在 CCS 中调试项目时遇到问题。

 将 XDS 110编译           器与目标板连接且工程成功构建后、在运行工程时会发生错误-241。  我确信配置 了 corret 连接和 MCU。我不知道错误是在哪里。芯片的所有引脚测试均已通过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误消息意味着无法建立与芯片的基本 JTAG 通信。 这可能是电源问题、器件保持复位、USB 电缆或端口问题、器件之前由 AJSM 保护或 JTAG 连接问题。 您连接的是 TI Launchpad 还是您自己的定制硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crosby:'

    我刚刚将 XDS 110探头连接到 用 TMS570LS1227开发的电路板、 检查时电源正常。在这种错误情况下  、按下 "重试"按钮时会出现新的错误-1170。

    在调试菜单下检查芯片连接时 、会显示 Ice Pick connect successful、但 DAP 与调试探针断开连接。

    如果我没有将 XDS 110调试探针连接到 电路板、 CCS 会报告错误-267。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相信我!如果您的下载线路断开或不联系,我经常遇到。用新线路替换它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请检查 nRST 引脚是否为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复 Bob Crosby:

    非常感谢您的帮助。根据您的建议,我检查 nRST 引脚是否被上拉,但情况没有改变 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图的 JTAG 连接器部分? 我想验证所有 JTAG 信号是否都正确连接。