This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:简单 HET 示例不能#39;t 工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625308/tms570lc4357-simple-het-example-doesn-t-work

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我尝试在 HET1_30引脚上生成 PWM 信号。 我所做的:

在 HET-IDE 中的"insert PWM"-选项的帮助下生成一个 PWM 信号并汇编代码。

2.启用 HET 驱动器、将引脚30设置为输出并在 HCG 中启用高级配置模式。

3.在 CCS 中写入一个包含"HL_het.h"的简单程序、初始化 HET 并将其置于 while 循环中。

我没有得到任何错误、但我没有得到所需的 PWM 信号。

我忘记了什么吗?

此致

肯南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 HET IDE 目录下看到了教程? 教程文档位于以下目录中:
    C:\ProgramData\Texas Instruments\Hercules \HET IDE\03.05.01\resources\help
    除非您为 HET IDE 使用了不同的默认安装目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到名为 Resources 的文件夹。

    此致、

    肯南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenan、

    尝试在资源管理器栏中键入%ProgramData%。 您不在正确的文件夹中... 您正在查看安装可执行文件的文件夹。