This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HALCOGEN:对于 RM46 HDK、光传感器值似乎会波动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625362/ccs-halcogen-for-rm46-hdk-light-sensor-values-appear-to-fluctuate

器件型号:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在读取 RM46 HDK 板 ADC1上的光传感器。  在中等光照范围内、报告的值在 窗口光和人造光同时存在的位置波动20-30。

这是不是由于60个周期的频带人工光造成的、还是器件只是在某些范围内可变?

该传感器的最佳 HDK HalCoGen 设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由于荧光台灯发出噪音。 不是代码或传感器问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您找到了它、感谢您发帖。 您的经验可能会帮助其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将光线照射到光线之前保持平稳、并在光线照射时产生波动。  这是一个测试设置问题。