This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET 教程不存在'不能下载 IDE

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624978/tms570lc4357-het-tutorials-doesn-t-exist-and-download-of-the-ide-is-not-possible

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在尝试开始使用 HET-IDE、并发现这份对初学者很有用的 PDF; http://www.ti.com/lit/ug/spnu485c/spnu485c.pdf

具有讽刺意味的是、安装后没有"查看教程"文件夹。

我再次尝试下载 HET-IDE,但现在无法下载(https://www.ti.com/event/docs/eventresourcesaction.tsp?actionId=1058&resourceId=94&actionPerformed=serveResource )。

您可以更新此页面、我可以从何处获取教程?

此致

肯南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试从以下链接下载 HET IDE:
    http://www.ti.com/tool/het_ide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此链接指向我发布的链接。

    此致
    肯南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、抱歉。 在链接之后、我看到一些内容已损坏。 我将提交一份请求、以修复链接。 同时、请尝试:
    www.ti.com/.../spnc016
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第1.2节:

    HET IDE 安装程序将教程放置在"%ProgramData%\TexasInstruments\Hercules \HETIDE\中 \Tutorials
    和。
    安装程序还将一个快捷方式放置在 Windows 资源管理器的开始菜单中(参见图1)。
    如果您在 Windows 上并且您应该将%ProgramData%作为 env 变量、则应该会发生这种情况。

    这是您想要的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读过这篇文章、但遗憾的是、被调用的文件夹不存在。

    此致
    肯南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、它将是以下两项之一:
    -您使用的 HET IDE 比可供下载的版本旧。 教程文件夹在最新版本中移动到文档中描述的位置。
    -安装过程中出现问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接。 重新安装后仍然没有教程文件夹。 我什么都不能做...

    此致
    肯南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将不得不看看团队中的某个人是否可以安装 HET IDE 并进行比较。
    我离开团队一段时间、无法在我的 PC 上安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我认为%ProgramData%通常是一个隐藏的文件夹、因此您不一定会在 Explorer 中看到它。
    不过、您可以尝试在 CMD 窗口中执行'ir %ProgramData%'。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试此操作时、我会得到一个带有"日期时间"格式的 cmd 的长列表 程序"。 但文件夹仍然隐藏。

    此致
    肯南