This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TM4C123GH6PM:USB 模式器件连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625036/tina-spice-tm4c123gh6pm-usb-mode-device-connection

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我已在 MCU 中配置 USB 的器件模式、我有以下疑问。 根据数据表 PB1/USB0VBUS、它是+5V 的容差、但在原理图页面上、它直接连接到 USB 连接器的 VBUS (+ 5V)。 因此、我有两种选择:

1)禁用 VBUS 监控(eUSBModeForceDevice)并使用另一个5V 容限引脚感测 VBUS。

2) 2)激活 VBUS 监控(eUSBModeDevice)、将 PB1发送到+ 5V。 在这种情况下、我想知道我的建议是什么以及它是如何从引脚到 USB 连接器的原理图、即如何保护引脚免受电流和+5V 的影响。

谢谢、此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    我查看了数据表、没有看到任何表明 PB1/USB0VBUS 不能耐受+5V 电压的东西。 您能否引导我查看给您这种印象的部分、以便我可以查看这些部分并提供反馈或解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TivaTmTM4C123GH6PM 微控制器
    数据表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    好的、感谢您为该部分提供相关行。 对于这些引脚、IO 的 GPIO 模式不能耐受5V 电压。 然而、当被用作 USB 引脚时、5V 电压可被施加到 PB1引脚上。 这意味着、在施加电压之前、您应该确保 PB1引脚被设定为 USB 功能而不是 GPIO 功能。

    有关该引脚的更多详细信息以及如何正确处理该引脚的建议、请参阅系统设计指南的第4.1.1节: www.ti.com/.../spma059.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我需要的!

    此致、Alberto。-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产生疑问的依据是、在 launchpad 中进行的开发中、一切都运行良好(绕过 R25和 R29)、原型开发时、我将其连接到带有 USB3.0的笔记本电脑、原型被烧坏。 我们正在努力找出实际发生的情况,如果您能给我们一些建议的话。  

    谢谢、此致! 阿尔贝托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    根据原型的"烧坏"程度、我对电路板布局感到怀疑、尤其是在其他所有情况下。

    这类问题听起来相当严重(除非夸大)、可能会有意外的短路?

    您可能需要在 此处查看 LaunchPad 原理图:www.ti.com/.../spmu296.pdf

    和设计指南(第4.1节中有关 USB 的内容很多): www.ti.com/.../spma059.pdf