This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:外部看门狗

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L530, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624440/rm48l530-external-watchdog

器件型号:RM48L530
主题中讨论的其他器件: TPS3851

Hercules 团队、

我代表使用 RM48的客户进行过账。  请告诉我您的想法。

您是否了解(或之前的外部安全装置实现)如何在上电复位时使用外部安全装置、该外部安全装置可通过连接 JTAG 硬件禁用?  

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到可由 JTAG 禁用的外部安全装置。 RM48L530具有一个可在 JTAG 调试期间暂停的内部看门狗。 如果需要外部看门狗、我建议通过可在原型调试期间移除的零欧姆电阻器将其连接到 RM48L530。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    现在、我在 RM48的 WD 和 POR 引脚之间有一个电阻器。
    在生产过程中、POR 引脚通过测试垫保持高电平、但在桌面设置中、如果不确实移除电阻器、这将无法正常工作。

    我想知道您是否知道使用 JTAG 接口禁用看门狗的实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 TPS3851等器件、该器件具有用于看门狗的使能引脚。 将"SET"引脚与一个上拉电阻器相连、然后将该网络连接到 JTAG 仓体上的一个 GND 引脚、这样、当连接 JTAG 时、节点被拉至低电平。 (这会牺牲 JTAG 电缆上的一条 GND 线。)