This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:EN0TXON、EN0TXOP、EN0RXIN 和 EN0RXIP 上的 IBIS 参数打开

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622698/tm4c1294kcpdt-ibis-parameter-on-on-en0txon-en0txop-en0rxin-and-en0rxip

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TLK110

尊敬的香榭丽舍

我们的客户使用 我们的 TM4C1294KCPDT 128-TQFP IBIS 模型 来运行仿真。  

但它们无法在 EN0TXON、 EN0TXOP、 EN0RXIN 和 EN0RXIP 上进行配置。

53 EN0RXIN NC
54 EN0RXIP NC
55 GND GND
56 EN0TXON NC
57 EN0TXOP NC

您是否可以在    IBIS 模型上提供 EN0TXON、EN0TXOP、EN0RXIN 和 EN0RXIP 的参数?

如果您有任何疑虑、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有更新的 IBIS 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    或者、我们是否有眼图的以太网测试程序?
    由于我们的客户遇到以太网通信质量问题、他们希望运行仿真以检查细节。
    如果您有任何建议、请随时告诉我。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    或者、您能否告诉我我们在 TM4C129x 中使用了哪种以太网模块?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网 PHY 与 TLK110上使用的 PHY 相同。 www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    非常感谢。 那么、我可以使用 TLK110 IBIS 模型来运行 TM4C129x 以太网硬件仿真吗?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢你的帮助。 已使用 TLK110 IBIS 模型运行仿真、并将分析有关通信质量的数据。