This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:tm4c1294通过 WinUSB 访问多个批量端点

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624140/tm4c1294ncpdt-tm4c1294-access-multiple-in-bulk-endpoints-via-winusb

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我已基于 usbdbulk 项目启动了我的项目。 我需要使用3个输入端点。 我正在使用 WinUSB 库访问 Windows 7中传输的数据。 当我尝试接收和发送数据(一个输入管和一个输出管)时、它会起作用、但是、我无法成功进行多个输入传输。 我的应用程序识别到 MCU 配置了多个管道、但我始终从1个端点读取数据。 这里有人使用 WinUSB 来实现此目的吗?  

我知道这是 TI 论坛、但我现在不知道。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    我不熟悉多端点实现、但我建议查看 USB_dev_cserial 示例、因为我认为该示例设置为具有多个端点。

    至于 WinUSB 库、我还没有听说有人使用它。 您是通过 DriverLib/TI UsbLib 使用还是与 DriverLib/TI UsbLib 结合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实使用 DriverLib/TI UsbLib。 我认为我的问题更多是在 WinUSB 端、更多的 PC 应用程序读取通道中的每个通道。 我希望这里有人使用 WinUSB 来访问数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    啊、我明白了。 很抱歉、我没有这方面的经验。 希望社区中的其他人也会来、但谁会来。 您的标题和描述很好、因此如果有人具备此类知识、他们应该足够轻松地完成此主题。 祝你好运。