This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:用于多从模式配置的 MibSpi

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624478/rm48l530-mibspi-for-multi-slave-mode-configuration

器件型号:RM48L530
主题中讨论的其他器件:ADS1120

我正在寻找一个文档或教程来帮助我使用 mibspi 设置多从配置。 我将 RM48作为主器件、将 ADS1120和 ADC128作为从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是有关使用 MibSPI 的应用手册、但它可能比您现在需要的更详细。 对于您提到的两个外设、该接口非常简单。 使用4引脚模式将 SPICLK、SIMO 和 SOMI 并联到两个器件、但为每个器件提供其自己的 SPInCS。
    www.ti.com/.../spna231.pdf