This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:航空电子设备认证的产品服务经验

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232, TMS570LS0432, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622640/tms570ls0232-product-service-experience-for-the-certification-of-avionics-devices

器件型号:TMS570LS0232
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432TMS570LS0332

大家好、

根据 EASA 的协调备忘录(链接如下)、为了申请航空电子设备认证、申请人应根据硬件用于航空航天应用和安全应用的时间记录所选 COTS 硬件的产品服务经验。 然后、产品服务体验会影响申请人可以达到的 DAL (开发保证级别)。 例如、要开发 DAL A 软件、需要满足以下条件:

  • 在市场上至少2年,[飞行时数应用+安全应用]>1000000
  • 至少使用2年{[飞行时数应用+安全
    应用程序]>100000和[其它应用程序中的小时数]>10000000 }

我想知道 TI 是否可以轻松地为 TMS570提供此类信息(特别是有关其用于航空航天/关键系统的时间)、或者 可以建议其他满足所需产品服务体验的微控制器。

提前感谢。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    我会将此帖子转发给我们的业务团队、以便他们可以为您编译此信息。 我还将通过私人邮件与您联系、以便我们可以交换电子邮件、因为这通常不能在公共论坛上共享。 您是否有机会访问 SafeTI 私人 E2E? 如果是、我们也可以将信息发布在那里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    那么、我将等待信息。 我无法访问 SafeTI 私有 E2E。 那是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    SafeTI 私人 E2E 是一个论坛、我们可以在其中讨论 NDA 涵盖的 TI 安全相关信息/详细信息。 我们还保留 NDA 涵盖的安全文档、例如安全分析报告和 FMEDA 工具。 FMEDA 工具是一款用于计算符合 IEC61508和 ISO26262标准的安全相关时基故障率和安全指标的工具。 它可定制、允许您根据应用调整任务剖面和用例条件、以便为您的特定应用提供定制的时基故障率信息。

    要获取访问权限、您可以使用以下链接申请访问权限: www.ti.com/safetyanalysis

    申请流程的一部分是完成 SafeTI NDA、并在贵公司的授权代理签署后通过电子邮件将其退回。 签订 NDA 后、我们将正式邀请您加入私人 E2E。 其他航空电子产品客户也使用了私人论坛来讨论 EASA COTS 器件使用所需的许多特定要求。 过去、我们也在该论坛上提供了与服务时间相关的信息、尽管共享的任何信息都显然对时间敏感、因为服务时间会随时间的推移而变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    Chuck 已将您对 TMS570LS0232产品服务体验的问题提交给我。

    我有疑问和意见:

    1. 您是否与您的项目中的任何 TI 销售工程师或现场销售应用工程师合作? 如果是、您能告诉我您正在与谁合作吗?
    2. TMS570LS0232是包含 TMS570LS0432、TMS570LS0332和 TMS570LS0232的芯片的器件型号之一。 3个器件型号之间的区别是闪存存储器大小。 我们通常提供系列产品服务体验、而不是单个器件型号。 希望这可以。

    请告诉我。  

    谢谢、

    Hoiman Low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hoiman、

    1.不,我不是。

    2.好的。 那么、让我们考虑 TMS570系列。

    此致、

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    我将与我的团队分享您友好地提供的信息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、
    您查找的信息不能在公共论坛中共享。 请联系您所在地区的当地销售办事处和/或按照 Chuck 的指示访问 SafeTI Private e2e。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于可以访问私人 E2E 论坛了。 有多个文档可供下载、但我希望有人告诉我哪个文档包含我正在搜索的有关 PSE 的信息。 谢谢。