This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1114:TMS570LS1114 FEE 模块找不到 F021.h

Guru**** 2566895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624032/ccs-tms570ls1114-tms570ls1114-fee-module-can-not-find-the-f021-h

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我使用的是 TMS570LS1114PGE EEPROM 模块 HALCoGen 生成代码、但我有两个问题。
1.根据要查找的 HAL,我的计算机是 D 驱动器上的 CCS 安装目录,并且没有找到该路径的 F021_API_CortexR4_BE_V3D16。 使用
路径 C:/ ti/Hercules / F021闪存 API / 2.01.01/ Include、以在 CCS 工程中包含路径
 我应该怎么做?
在 EEPROM 中写入一些重要的配置时、我是否需要将这些重要的配置地址写入 EEPROM?