This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何了解 TMS570LC4357的消耗电流?

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624149/tms570lc4357-how-to-know-the-consumption-current-of-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TPS65381A-Q1

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 TMS570LC4357、因为他们希望 用更长的设计时间替换当前的微控制器。 此外、他们还考虑将 TPS65381A-Q1用作 微控制器的电源。 但他们希望知道微控制器消耗的电流 、因为 TPS65381A-Q1可能无法为  TMS570LC4357提供足够的电源。 如果 TPS65381A-Q1无法提供足够的电源、则 会为任何通道添加一些直流/直流转换器或 LDO。

 他们的问题是 、客户如何知道 其案例中的 TMS570LC4357消耗电流? 它是通过实际测量实现的? 或者是否有任何计算工具?

 请问您有什么意见吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们应使用数据表中的最大电流消耗值。 如果它们不是在最大频率或最高结温下运行、则可以使用数据表中的公式来减小该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    感谢您的快速回复。
    您的评论对客户非常有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。