This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:RM46L852PGE、CC1201

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, RM46L852, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624107/ccs-hercules_safety_mcu_demos-rm46l852pge-cc1201

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我使用 RM46L852通过 SPI 与 CC1201通信。

正如我所知、我可以使用速度7.7Mhz 访问 CC1201寄存 器、我很好地做到了只有一件事、有时 RM46L852无法以速度7.7Mhz 正确地将 Tx 命令传输到 CC1201。

此 Tx 命令 适用于 SPI 速度1MHz。

我 更改了 HALCOGEN 上的 SPI 延迟、而不是 CC1201所需的、但在某些时候它不起作用。

我必须 通过电阻器将 SPI 线路上拉至 Vcc、还是执行其他操作?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、SPI 输出为推挽式、通常不需要上拉。 不过、根据信号布线的长度、在该频率下布线充当传输线路。 您可能需要正确端接以避免反射、尤其是在 SPICLK 信号上。 如果网络中的电容过大、则可能需要以较低的速度运行。