This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:nmpu 内部诊断和外部诊断的差分

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622592/rm57l843-the-differens-of-internal-diagnostic-and-external-diagnostic-of-nmpu

器件型号:RM57L843

nmpu 的内部诊断和外部诊断之间的区别是什么? 为什么有两种不同的诊断方法。 何时使用内部诊断以及何时使用外部诊断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    诊断模式用于验证 MPU 地址和访问权限比较器逻辑是否在启动时或应用运行期间正常工作。 在内部模式下、诊断逻辑驱动比较器逻辑的输入。 在外部模式中、实际的总线主控启动到 NMPU 的访问、但是在地址到达地址比较器逻辑之前、从总线主控的访问地址被 MPUDIAGADDR 寄存器中的地址所取代。

    外部诊断模式可测试从总线主控访问生成逻辑到 NMPU 比较器逻辑的完整信号链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着、当处于内部诊断模式时、地址信号和控制信号都来自 nmpu 内部的诊断逻辑。 在外部诊断模式下、地址信号来自 MPUDIAGADDR 寄存器、该寄存器是诊断逻辑的一部分、而控制信号来自总线主控接口。 当同时启用内部和外部诊断时、当内部诊断的结果正确且外部诊断的结果错误时、这是否意味着在总线主控接口上出现问题?