This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CAN 模块需要帮助

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624064/ccs-tm4c123gh6pm-help-needed-with-can-module

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

大家好   

我对 CAN 总线通信有基本的了解,现在我正在尝试通过 Tiva 软件示例中的示例代码来实现这些概念。  

问题是我不知道运行简单 TX/RX 示例所需的硬件连接(如何连接电路板)。  

以下是我所拥有的内容:

2块 tm4c123板

1个 CAN 收发器(MCP2551) 、 当然还有120欧姆电阻器  

谢谢,

面积  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个收发器? 您将使用其中的两个和两个端接电阻器。 还有一些受控阻抗电缆。 5类电缆将在夹紧的情况下工作、更好的方法是使用特定于 CAN 的电缆。 RS-485受控阻抗电缆也可以工作。

    Robert

    出于好奇、您认为单个收发器如何工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复:"海报认为"单个 xcvr"如何工作?"

    我想他/她会与远程 CAN 设备"交谈"-(直到-二读以理解)注意到、"2块 TM4C 板!"

    哎呀-您的问题(非常多)站着!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想收发器位于 CAN 模块内部。 现在我明白了。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果收发器位于(内部) CAN 模块(您有两个 EK 板)-您可以(转义)使用(甚至)一个收发器-您不能吗?