This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 直接驱动24伏数字开关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TPS22969, TM4C1294NCPDT, TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622418/tm4c1294ncpdt-gpio-direct-driving-digital-switches-24-volts

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TLC555TPS22969TIDA-00195

想知道是否有人认为通过 驱动继电器所需的 GPIO 输出驱动24伏数字 PNP 开关很危险? 类似延迟驱动 器电路的 TINA 仿真似乎表明肖特基二极管应合理地阻止21V 电位 进入 GPIO 引脚。   通过 R3产生的电流非常低、但 阴极 SD1的电势令人震惊、 不会损坏 CMOS TLC555。 R1/2内置于500mA PNP 数字中、其中 E 至 B 不得超过5V。  

构建 了一个具有 1秒延迟   的类似电路5V 继电器驱动器、用于软启动具有13200uF 电容器的2.5KW 环形变压器、以降低输入/输出直流浪涌电流。

数字 PNP 供应商提供 Spice 文本文件、但我不确定 在哪里可以将 这些参数添加到 用户定义的块 中、或者在 TI 版本 Tina 中是否可以添加这些参数。 想知道  我是否可以导入 TM4C1294x GPIO 端口 Spice 宏或 TI 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PTC 供应商 Spice 宏热模型的起始电阻为50欧姆、假设是最终产品仿真模型、而不是。 它不仅没有在 Tina 中产生预期结果、而且还存在供应商不知道的问题。 它们固定了宏、这就是我后来发现 PTC 的电阻值不可调的方式。 数字 PNP 也是如此、在 SPICE 模型中缺少内部 R1/R2电阻器。 如果这还不够糟糕、则供应商 NPN Spice 模型不正确是 PNP 器件。

    2个 PCB 电路的稳定性问题或采购部件变得困难、例如、18周交货时间24V 继电器。 单个数字 NPN (500mA)开关(GPIO 端口)控制取代了2个 PNP 开关、需要通过 PTC 和555延迟计时器控制浪涌电流的瞬态分析。 第二个电路使用具有 Fairchild FL3100T 的3A 低侧 FET 驱动器的高压 NFET。 奇怪的是、所列静态电流为0.5-0.8mA、具有小数点、如果实际需要5至8微安、则通过电子邮件支持。 电流标度不一致指定输入电流为174uA、无小数点。 Tenma DMM 期望运算符在左边的十进制数早于位数时将微安转换为毫微安。 难以相信 FL3100T 在空闲模式下需要1/2安培、最大需要800mA。

    在当前值的左侧指定小数点并以相同的比例命名度量是否不正确? 似乎这个电流限制应该被标记为(A)或者0.5安培、否则为500mA、而0.50mA 实际上为500uA。 我的6k 计数 Tenma DMM 自动范围类似显示(uA)范围内的值、将小数点放在(mA)数字左侧以指示(uA)。