This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L930:最大 UART 波特率

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623818/rm48l930-max-uart-baudrate

器件型号:RM48L930

您好、最大 UART 波特率是多少? 客户正在搜索具有48Mbit/s 波特率的 MCU。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    异步 SCI 波特率为 VCLK/(16 *波特+1)。 波特率在 BRSR 寄存器中定义。 这意味着最大波特率为 VCLK/17。