This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何找到 EK-TM4C1294XL 电路板中按钮和 LED 的相应端口

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623660/ek-tm4c1294xl-how-to-find-out-the-respective-ports-for-push-buttons-and-leds-in-a-ek-tm4c1294xl-board

器件型号:EK-TM4C1294XL

是否有 EK-TM4C1294XL 的相关文档 可帮助您查找要启用的相应端口以使用按钮或 LED 或任何其他外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类电路板、这在(通常)用户指南中不是很标准?
    如果未明确标注端口(在指南的叙述中)、则会在电路板的原理图中清楚地显示端口...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已登录以下链接: www.ti.com/.../ek-tm4c1294xl、但仍然找不到它。 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否可以满足?

    2.1.5用户开关和 LED
    提供了两个用户开关、用于 TM4C1294NCPDTI 软件的输入和控制。 开关
    连接到 GPIO 引脚 PJ0和 PJ1。
    还提供了复位开关和唤醒开关。 复位开关启动的系统复位
    微控制器时、它都会被按下和释放。 按下复位开关也会将复位置为有效
    发送到 BoosterPack 和试验电路板接头。 唤醒开关是将器件从中取出的一种方法
    休眠模式。
    板上提供了四个用户 LED。 D1和 D2连接到 GPIO PN1和 PN0。 这些
    LED 专用于软件应用。 D3和 D4连接到 GPIO PF4和
    PF0,可由用户软件或微控制器的集成以太网模块控制。
    还提供了一个电源 LED、用于指示电路板上存在3.3伏电源。

    以上内容来自(第8页-"用户指南"-正如预期!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于那些感兴趣的人-以上内容包含:
    www.ti.com/.../spmu365c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、现在我明白了。 非常感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴获得帮助-始终查找这些"用户指南"-它们非常详细且是最有用的参考。

    请允许我注意、您已"验证"您的帖子而不是我的(任何)帖子!   论坛的想法是"奖励"提供正确信息的人而不是接受信息的人!   (及时-您将回答此类帖子-并按照我现在的请求寻求您的"验证"...)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我已验证过该帖子。 我的问题得到了解答。 再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次查看-您已验证您的帖子-不是我的帖子-(我的答案包含了您的答案!    (您的帖子只是确认了我的回复的正确性)

    请注意、您的帖子周围是绿色的"验证"-我的任何一个都不"如此荣誉"。   (虽然值得...)    我们的帮助者在"未经验证"时获得"无信用"。