This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:有关 HET IDE 配置的问题?

Guru**** 2605955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622660/tms570ls1114-a-problem-about-het-ide-configurate

器件型号:TMS570LS1114

您好:
    当我配置 HET IDE 时、我会根据 spunu485c.pdf 逐步运行软件。但是、由于下拉列表为空、我找不到添加项。我无法假设我的软件是否已安装

很巧妙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱

    您是指此波形向导窗口中此处的地址下拉菜单吗?

    地址0x00是指令0、0x10是指令。 每条指令取4个32位字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的答复,王,你说,在我的窗口里,地址是空的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地址不是 dorp-down 列表中的数据。