This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:连续读取/写入的异步 EMIF 时序

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634374/tms570lc4357-async-emif-timing-for-consecutive-reads-writes

器件型号:TMS570LC4357

团队、

我的客户正在寻找有关 EMIF 时序的其他信息。 数据表和 TRM 都不是100%清楚。 以下情况是否有时序图?

  • 读-读-写(访问16位存储器器件)
  • 写-写-读(访问16位存储器器件)
  • 读取(两次16位访问、由一次32位读取产生)
  • 写-写(2次16位访问、由1次32位写入产生)

TA 时间是否适用于所有这些情况? CS 在32位访问期间的行为也不清楚、该访问分为两个16位访问。

我的客户需要这些详细信息、因为他们正在将 EMIF 连接到 FPGA。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我已将您的问题转发给 QJ、因为他是此时回答此问题的最佳资源。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    以下异步存储器访问期间产生的翻转(TA)周期:

     

    访问转换需要 TA (转接)

    1

    SDRAM 到异步存储器

    2.

    到 SDRAM 的异步存储器

    3.

    写入到写入–相同的 nCS

    4.

    读写-相同的 nCS

    5.

    写入以写入–不同的 nCS

    6.

    阅读–不同的 nCS

    7.

    写入以读取–不同的 nCS

    8.

    读写-不同的 NCS

    在以下 异步存储器访问期间不会产生翻转(TA)周期:

     

    无 TA 不治之症

    1

    写入到写入–相同的 nCS

    2.

    读取至读取–相同的 nCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从异步存储器读取16位数据:通道3/4为 nDQM0/1;通道2为 NOE;通道1为 nCS

    从异步存储器读取32位数据:通道3/4为 nDQM0/1;通道2为 NOE;通道1为 nCS

    NCS 在每次转换之间被停用。