主题中讨论的其他部件:SEGGER、 EK-TM4C1294XL
工具/软件:TI-RTOS
您好!
当我使用 SEGGER J-Link 对器件进行编程和调试时、TI-RTOS Hello 示例出现问题。 它要么在器件编程后立即崩溃、要么在编程完成后立即启动。
编程后崩溃时、CCS 控制台中提供以下输出:
SE:0x3aa0146。
栈大小:0x8f9c1f0。
R0 = 0x760801F1 R8 = bbdb00f46
R1 = 0x01f8161c R9 = 0xc08ff0e8
R2 = 0x0098021c R10 = 0x756e2846
R3 = 0x01f10029 R11 = 0x00296c6c
R4 = 0x7f900200 R12 = 0x006304c0
R5 = 0x00ae83f4 SP (R13)= 0xfce92d00
R6 = 0x51b10898 LR (R14)= 0x7e460541
R7 = 0x40700146 PC (R15)= 0x754a744c
PSR = 04bb60f48
ICSR = 0x00000003
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x01
UFSR = 0x0000
HFSR = 0x40000000
DFSR = 0x00000001
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...
我尝试更新 J-link 驱动器、但没有帮助。
我在使用 XDS100v2调试器时未发现任何问题。
我使用的是 CCS 7.2.0.00013和 TI-RTOS 2.16.01.14。
在下面查找我的项目的副本。 这是一个 TI-RTOS Hello 示例、其中添加了一个简单的任务、并将器件类型更改为 TM4C1290NCZAD。
e2e.ti.com/.../hello_5F00_DK_5F00_TM4C129X_5F00_TI_5F00_TivaTM4C129XNCZAD.zip
如果有任何帮助,我将不胜感激。
此致、
Peter A.