This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:使用外部 TUSB1310A 的 USB 超高速度

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A, TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623198/tm4c1294nczad-usb-superspeed-using-external-tusb1310a

器件型号:TM4C1294NCZAD
主题中讨论的其他器件:TUSB1310A

大家好,  

如果我需要 超高速 USB , 我希望 TUSB1310A 在通过认证后能   连接到 ULPI 接口吗?

您是否尝试过?  

对 SW 有任何建议,还是对 USB 堆栈透明?  有什么建议?  

非常感谢  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C1294NCZAD 支持 USB 2.0高速(480Mbps)运行。 不支持超高速(5Gbps)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    请客户希望使用 USB3.0 、 而是使用通过 ULPI 连接的 TUSB1310A : 您认为可行吗?  它们可以接受 低于理想 吞吐量的数据。

    板载 USB2.0看起来不够。

    欢迎就 如何启用3.0和外部部件提出任何建议。

    谢谢你  

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、TM4C1294NCZAD 支持的最大速度是 USB 2.0高速(480Mbps)操作。