This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:MibSPI 最大频率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623082/rm57l843-mibspi-max-frequency

器件型号:RM57L843

您好!

RM57的数据表表明 MibSPI 只能达到25MHz 的最大速率、但是此部件可被配置为以更高的速率运行。

部分: 7.11.4 MibSPI/SPI 主控模式 I/O 时序技术规格。

数据表是否正确、不支持25MHz 以上的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    MibSPI 逻辑本身将以 VCLK 速度运行。 25MHz 技术规格仅适用于 MibSPICLK。 这是 SPI 的最大位传输速率或波特率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!