This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何在两个 TM4C1294 MCU 之间使用 UARTCharPut()通过 UART 发送字符串

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623242/ek-tm4c1294xl-how-to-send-a-string-via-uart-using-uartcharput-between-two-tm4c1294-mcu

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、

我在项目中使用两个 TM4C1294 MCU、我想通过 UART 将一串数据从一个 MCU 发送到另一个 MCU。

我 的程序中有一个名为"name[60]"的字符数组、该数组中填充 了用户使用键盘小部件输入的名称。

我想一次性使用 UART 将名称数组内容发送到另一个 MCU。  

字符串长度每次都可能不同、因为每次自定义名称都不同。

建议一个解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否不会将"特殊字符"(即 LF/CR)嵌入为"终止字符"最适合启用可变字符串长度?

    您是否查看过此供应商提供的任何 UART 示例? 此外-此处的简单论坛搜索将"轰炸"您、让他人进行编码工作。