This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HALCOGEN:我想在一个现有的 HalCoGen 项目中使用两个 RM46 HDK 传感器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623032/ccs-halcogen-i-want-to-use-the-two-rm46-hdk-sensors-in-an-existing-halcogen-project

器件型号:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 RM46 HDK 板上的光传感器和温度传感器。

我使用了一个示例(adcDisplay 的一部分)作为进行更改的起点。  我看到的是合理的值、但这些值 不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    此应用程序是在 FreeRTOS 中运行还是在控制环路中运行? 您是在连续模式还是单次触发模式下使用 ADC? 您使用的是直接读取 ADC 缓冲器还是使用 FIFO? 您如何激励传感器以影响 ADC 值的变化? 您是否看到传感器的电压输出发生相应变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要为我的项目执行两项操作:
    1)。 利用 HalCoGen 中的连续模式设置(它显示在屏幕截图中、但我第一次错过了它)。
    2)。 将 FIFO 大小缩小到我的传感器读数所需的空间。 这一变化使得我的 CAN/J1939处理能够及时完成。

    为了减少值溢出、我添加了一个放电时间。