This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:与 LabVIEW 和 tm4c129x 电路板进行 TCP IP 通信

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622835/tm4c129xnczad-tcp-ip-communication-with-labview-and-tm4c129x-board

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

尊敬的所有人:

 我是通过微控制器进行基于 TCP IP 的通信的新手。  因此、我要构建一个基本程序、我要通过 TCP IP 通信控制板载 LED。 我想 通过 LabVIEW 对其进行控制。 使用 TCP IP。 请帮助我在微控制器中构建基本程序。 我不知道从哪里开始。 如何以 数据包形式解码来自 LabVIEW 的数据。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 TivaWare 库并查看以下位置的示例:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_io