This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用以太网将 Spectrum Digital XDS-220仿真器连接到主机 PC/网络以在 CCS 中调试 TMS570LS3137时出现问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635744/issue-while-connecting-spectrum-digital-xds-220-emulator-to-host-pc-network-using-ethernet-for-debugging-tms570ls3137-in-ccs

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我们尝试使用以太网电缆连接 XDS-220 Spectrum Digital Emulator (用于通过 CCS 加载和调试 TMS570LS3137控制器)。

目前、通过将 USB 电缆连接到主机 PC 来使用 XDS-220仿真器。

这一要求背后的原因是为了从网络连接目标控制器、并避免 USB 电缆出现连接问题。

因此,我们尝试通过以下方式进行连接:  

XDS-220 (Spectrum Digital)仿真器使用 USB 电缆(用于供电)和以太网电缆(用于数据传输–JTAG)连接到 PC

XDS-220 (Spectrum Digital)仿真器使用 USB 电缆(用于供电)连接到 PC、使用以太网电缆(用于数据传输–JTAG)连接到网络

 

已使用以下选项设置/获取/配置所连接仿真器的 IP 地址

1.在命令提示符中使用特定命令调用了“xds2xx_conf.exe”,但无法获取设备的有效 IP 地址。

2.使用了“Sd560v2Cnfg v5”应用程序来识别以太网设备,但无法识别连接的仿真器(使用“eth”和“eth advanced”选项卡)

 

我们遵循 XDS-220安装手册中提到的说明、但无法满足要求。

我知道 XDS-220仿真器属于 Spectrum Digital、但由于我们将其用于 TI 控制器和 CCS、因此我想获得一些有关如何设置 IP 地址和连接到器件以使用 Code Composer Studio 进行调试和加载的指南。

此致、

Satya Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    [引用用户="Satya sudhir sure"]

    1.在命令提示符中使用特定命令调用了“xds2xx_conf.exe”,但无法获取设备的有效 IP 地址。

    2.使用了“Sd560v2Cnfg v5”应用程序来识别以太网设备,但无法识别连接的仿真器(使用“eth”和“eth advanced”选项卡)

    [/报价]

    是否可以尝试拔下并重新拔插 USB 电缆、以便在连接以太网时对 XDS220进行电源循环? 我最初看到了与您相同的问题、切换电缆为我解决了问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您能告诉我将 IP 地址配置到仿真器的确切方法吗?

    首先感谢您的回复。

    此致、

    Satya Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应通过您的网络为仿真器分配 IP 地址。

    确保已将仿真器直接连接到与 PC 相同的网络(甚至不是通过路由器),并且 DHCP 服务器(或一组静态 IP 地址)已正确配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki