This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 UniFlash 对其进行刷写后、USB 通信将无法正常工作

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622696/tm4c1294ncpdt-after-flashing-it-with-uniflash-the-usb-communication-is-not-working

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

在开始使用 UniFlash 刷写器件之前、我始终使用 CCS 来刷写器件。 这样、我的器件就没有问题了。

现在、我尝试使用云 UniFlash 并尝试刷写我 的器件、该器件上有 TM4C1294NCPDT。 我使用的刷写工具是 XDS200。 首先、我使用从 CCS 获取的十六进制文件刷写器件、器件未启动。 在此之后、我刷写了 CCS 生成的输出文件、这次一切都正常、 只有当我通过 USB 将器件连接到 PC 顶部时、我无法从其中读取数据、并且 USB 器件说明中缺少一些信息软件。 当我阅读 USB 说明数据时,我得到了这个按摩:

"总线001设备009:ID 1cbe:000a Luminary Micro Inc. 无法打开设备,某些信息将丢失“ ***”

之后、我想如果我用 CCS 重新刷新我的器件、一切都还可以、但不可以、我得到了与我引述的相同的按摩。  

之后、我尝试了另一个板上的固件正常工作、USB 数据发送正常工作、但这次我只读取了一些寄存器、如 MAC 地址和器件信息、这足以使该硼变得无用。

感谢您的帮助

Robert

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在其他 PC 上尝试了该器件、但它可以正常工作、因此我的一侧有一些 libusb 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您正在逐步缩小问题的范围。 另请考虑、这可能是 USB 端口或电缆的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在使用 Ubuntu、但我没有授予我的设备访问权限(如果我想访问它、则不会每次使用 sudo)、因此我在 rules.d 文件夹中添加了一条规则、现在可以正常工作。