Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Starterware
你好。
有没有人能消除我对 Tivaware 中 tools 文件夹中提供的 eflash 工具的怀疑。 我已经阅读了引导加载程序文档、它说可以通过以太网连接远程更新 Tiva-C。 因此、我将使用提供的 eflash 工具。
我怀疑我们需要在 cmd 文件的"-i "参数中指定什么 IP 地址。
此外、可以通过互联网发送新的映像文件、并且在 eflash 实用程序的帮助下、可以从任何地方远程刷写新映像吗??
此外、我在其他文章中还了解到、我们需要来自存储器位置0x0的 boot_emac_flash 代码才能使用以太网下载新的映像文件。
谢谢你。