主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、E2E、
我面临一个独特的问题、
我使用 的是 TMS570LC4357。 我希望拥有用于该控制器的以太网引导加载程序。 我找到了一个基于 TFTP 协议的以太网引导加载程序。
我能够加载引导加载程序和应用程序并正常工作、这不是问题。
引导加载程序配置为 bank0和 bank1中的我的应用程序。
问题是当我编辑我的应用程序并尝试通过 tftp 加载时,应用程序不加载,它会在 Fapi_BlockProgram 函数处卡住,但当我恢复更改并加载应用程序时,它会加载。
项目的功能是
1.加载引导加载程序- u 将在串行调试中收到一条命令、提示(编程闪存)
2.通过 TFTP (.bin 文件)加载应用程序
TFTP 配置- ipaddr - 192.168.0.2
端口-69
3.发送命令- 通过 sockettest 擦除并重新启动 launchpad u 将进入步骤1
套接字测试配置 UDP 客户端- 192.168.0.12
端口- 7000
我已附加我的引导加载程序项目和应用程序项目,请提供帮助。
e2e.ti.com/.../8360.BOOTLOADER.rare2e.ti.com/.../5148.Source_5F00_TFTP.rar