This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:SD 卡

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635579/tmdx570lc43hdk-sd-card

器件型号:TMDX570LC43HDK

HY、

在哪里可以找到有关在 TMDX570LC43HDK 上使用 SD 卡的教程?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有教程!
    我在这里向您发送链接、以便您可以访问信息并继续您的项目。

    PIC 和博客作者

    请将它们调整为您的微控制器版本、告诉我们您的体验!

    此致

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    Martin 提供的链接是否有助于解决您的问题? 如果是、我们可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我会关注 TMS570的这个、但它与之前的链接有关
    wiki.stanfordssi.org/TMS570_SD_Card
    谢谢大家
    Antonio