This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:如何从原始 USB 分区的特定地址读取数据

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634013/rtos-tm4c129xnczad-how-to-read-data-from-a-specific-address-of-a-raw-usb-partition

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有两个 USB 分区的用例、其中一个分区格式化为原始(无文件系统)。 是否可以使用 TI RTOS USB 库从 USB 中读取原始分区的特定地址中的数据?

要使用哪些低级库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sajmal、

    因此、您想在 USB 的一部分上使用 FatFS、在另一部分上使用 RAW。。对吧?

    您是否计划对 FatFs 管理的部分使用 USBMSCHFatFs 驱动程序?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    最初我想从原始分区读取一些数据、然后我想将另一个分区用作海量存储设备- FatFs。 因此、我将使用 USBMSCHFatFs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajmal、

    很抱歉、我没收到您的回复。 在回答之前、我需要更详细地了解一下这个问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能够做到这一点。 还有一个问题,如何获取 USB 闪存盘的唯一序列号?
    此 API 是否有用? USBHCDStringDescriptionGet ()?
    如果是,您是否有任何示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sajmal、

    如果唯一序列号是器件描述符的一部分(从简单的谷歌搜索中可以看到这种情况)、那么 API 会很有帮助。 我认为我们没有一个使用它的示例、但它应该可以直接实现。